Startseite
- Perspektiven
Leberkrebs: Von der Diagnose zur personalisierten Behandlung
Leberkrebs: Von der Diagnose zur personalisierten Behandlung
Eine gut funktionierende Leber ist lebenswichtig. Zu ihren vielfältigen Funktionen gehören die Versorgung des Gehirns mit Glukose, das Herausfiltern von Giftstoffen aus dem Blut, die Produktion von Proteinen und vieles mehr. Erfahren Sie mehr über Erkrankungen der Leber, Diagnose und Therapiemöglichkeiten.
Zahlen & Fakten
Eine gesunde Leber kann ihre normalen Funktionen effektiv erfüllen, zum Beispiel die Verdauung unterstützen und schädliche Medikamente und Gifte abbauen. Eine anhaltende Entzündung der Leber kann zu Fibrose führen – der Bildung von Narbengewebe im Organ. Schwere Vernarbungen können die Durchblutung der Leber und somit im Lauf der Zeit auch ihre Funktion beeinträchtigen. Diese sogenannte Zirrhose kann letztlich zu einem hepatozellulären Karzinom (HCC) führen.
Die Leber kann an verschiedenen Krebsarten erkranken. Die häufigste Form ist das hepatozelluläre Karzinom (HCC), das in der Hauptzelle der Leber (Hepatozyt) entsteht. Andere Arten von Leberkrebs, wie das intrahepatische Cholangiokarzinom und das Hepatoblastom, sind weitaus seltener.
Der "stille Killer"
Diagnose
Der ELF Test
Elastographie
Biopsie
Eine frühzeitige Diagnose kann verheerende Folgen verhindern
Tonys Geschichte ansehen
Eine schleichende GefahrFrüherkennung ist unglaublich wichtig, [...]. Sie ist das Wichtigste, was man tun kann. Wenn man den Krebs früh erkennt, kann man auch frühzeitig dagegen vorgehen und das Fortschreiten der Krankheit hoffentlich aufhalten.“
Tony Villiotti, Überlebender von Leberkrebs, Gründer von NASH kNOWledge
Bildgebende Verfahren zur Überwachung der Leber
Therapiemöglichkeiten
Operation
Radiofrequenz-Ablation
Embolisation
Strahlentherapie
Superselektive und umfassende Chemoembolisation
Wir dürfen niemals die Lebensqualität unserer Patient*innen vergessen.“
Prof. Bernhard Meyer, Leiter der Interventionellen Radiologie, Medizinische Hochschule Hannover, Deutschland
Digital Twin: Modellierung der menschlichen Leber
Den ganzen Artikel lesen
Um eine Leber genau darzustellen, sind viele Daten für ihren Digital Twin erforderlich.
Ein Computermodell der LeberIch finde es sehr motivierend, mit Hilfe der Wissenschaft Lösungen zu entwickeln, die Patient*innen zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen.“
Chloé Audigier, Senior AI Research Scientist bei Siemens Healthineers
- Die hier vorgestellten Konzepte und Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die nicht kommerziell verfügbar sind. Die künftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden.
- Die hierin enthaltenen Aussagen basieren auf Ergebnissen, die von Siemens Healthineers Kunden in deren jeweiligem spezifischem Nutzungsumfeld erzielt wurden. Es ist zu beachten, dass es kein „typisches“ Krankenhaus gibt und die Resultate von verschiedenen Variablen abhängen (wie z. B. der Größe des Krankenhauses, des Behandlungsspektrums, des Grads der IT-Integration). Aus diesem Grunde ist nicht gewährleistet, dass andere Kunden dieselben Ergebnisse erzielen werden.