Startseite
- Perspektiven
- Innovation von Herzen, fürs Herz
Innovation von Herzen, fürs Herz
Indem Femke de Theije und Team ihren Herzen folgen, helfen sie die Herzen anderer zu retten: Sie entwickelten ein tragbares Analysesystem, das die Diagnose eines Herzinfarkts von einer Stunde auf acht Minuten verkürzt.
Ein tragbares System zur Entlastung von Patient*innen und Pflegeteams
What are the symptoms of a heart attack?
A heart attack, or myocardial infarction, happens when a part of the heart muscle doesn’t get enough blood. The more time that passes without treatment to restore blood flow, the greater the damage to the heart muscle. Some of the most common symptoms of a heart attack include: chest pain or discomfort, sometimes radiating to the arms, neck, jaw, back, or stomach, as well as shortness of breath, lightheadedness, nausea, and cold sweats. Women may experience other symptoms such as pain in the upper abdomen, nausea/vomiting, and back or jaw pain. Symptoms can vary greatly between individuals. Any unusual or persistent symptoms should be evaluated by a healthcare professional as soon as possible.
Immer dem Herzen nach
„Folge deinem Herzen!
Wenn du nicht magst, was du tust, musst du etwas anderes zu tun, denn deine Arbeit kostet viel Energie. Deshalb solltest du sie in etwas stecken, das du wirklich magst.“
- Femke de Theije
Die Notfallversorgung mit magnetischen Nanopartikeln revolutionieren
What is a high-sensitivity troponin I test?
A high-sensitivity troponin I test is a type of blood test that is used to diagnose heart conditions, such as a heart attack. Troponin is a type of protein that is found in the heart muscle. When there is damage to the heart, such as during a heart attack, troponin is released into the bloodstream. High-sensitivity troponin tests are able to detect much smaller amounts of troponin in the blood than traditional tests. This means they can potentially detect heart damage sooner, and are also useful in ruling out a heart attack in people who have symptoms of one.
- <p>Bei Siemens Healthineers legen wir großen Wert auf Innovation und ihren Schutz durch verschiedenste Schutzrechte. Femke De Theije war an sechs Erfindungen beteiligt, die sich auf verschiedene Aspekte der Magnotech-Technologie beziehen und zum Patent angemeldet wurden. Diese Erfindungen haben zur Erteilung von 30 Patenten in verschiedenen Ländern weltweit geführt. </p><p>Der Schutz eines Patents ist auf das Land beschränkt, in dem es eingereicht wurde, daher reichen wir Anmeldungen in mehreren Rechtsordnungen ein, um einen breiteren geografischen Schutzumfang zu erreichen. Die IP-Abteilungen arbeiten eng mit dem Unternehmen zusammen, um die beste Anmeldestrategie für jede Erfindung zu finden. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass wir unsere Innovationen in den relevanten Märkten schützen und gleichzeitig die Kosten effektiv managen können.</p>
Bei den Innovator*innen am Küchentisch
Das Produkt in die Hände der Notfallteams weltweit bringen
What does Atellica VTLi do?
Blick in die Zukunft
Diese Seite teilen
- The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Not available for sale in the U.S.A. Their future availability cannot be guaranteed.