Frauengesundheit

Brustkrebspatient*innen kämpfen selten allein

Warum Brustkrebsprävention so essenziell ist und warum es so wichtig ist, den persönlichen, ganz individuellen Weg in der Krebsbehandlung zu finden.

<p>Im Jahr 2020 erkrankten weltweit 2,3 Millionen Frauen an Brustkrebs und 685.000 starben daran. Ende 2020 lebten 7,8 Millionen Frauen, bei denen in den vorangegangenen fünf Jahren Brustkrebs diagnostiziert worden war<sup>1</sup>, womit Brustkrebs die weltweit häufigste Krebsart ist.</p>
Linda Gallant ist unsere Kollegin. Sie entdeckte im Jahr 2020 bei einer Selbstuntersuchung zwei Knoten, nur wenige Monate nach einer der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen. Linda war ihr ganzes Berufsleben lang im Gesundheitswesen tätig und nahm ihre Krebserkrankung wie ein persönliches Projekt in Angriff. Sie gab den Tumoren Namen (Midge und Beth). Das half Linda, mit dem Wechselbad der Gefühle umzugehen.

Früherkennung

Wie bei vielen Krebsarten kann man wenig tun, um das Auftreten von Brustkrebs zu verhindern. Doch ob aus Angst vor dem Ergebnis, aus Vorbehalten gegenüber der ungewohnten Untersuchung oder einfach aus Zurückhaltung - viele Frauen nehmen die Früherkennungsuntersuchungen nicht in Anspruch. Das ist problematisch, denn Zeit ist der wichtigste Faktor, wenn es um Früherkennung geht.
Gerade weil es nicht möglich ist, die Entstehung von Krebs direkt zu beeinflussen, bleibt die Früherkennung der wichtigste Faktor, um die Chancen auf einen günstigen Verlauf zu erhöhen, wenn die Krankheit doch auftritt. Im besten Fall investieren die Patient*innen einfach die kurze Zeit, die für eine schnelle Selbst- Untersuchung nötig ist, um sicherzustellen, dass sie ihr Leben wie gewohnt weiterführen können.
Wird Brustkrebs frühzeitig diagnostiziert, liegt die Fünfjahresüberlebensrate in den Industrieländern bei weit über 90 Prozent.
Zeit bleibt wichtigster Faktor bei Brustkrebsdiagnose.
Daran hat sich auch durch die COVID-19-Pandemie nichts geändert: Die Verfahren sind nach wie vor verfügbar und können durchgeführt werden, auch wenn strengere Hygiene- Maßnahmen zur Infektionsprävention getroffen werden. Das Virus sollte niemanden davon abhalten, sich untersuchen zu lassen, denn Brustkrebs wartet nicht darauf, dass sich das Leben wieder normalisiert.
Im Rahmen jeder Vorsorgeuntersuchung fallen umfangreiche Daten an, die zeitnah analysiert werden müssen. Künstliche Intelligenz unterstützt die Experten dabei sinnvoll.

Hören Sie unsere neuste Podcast Episode

Improving access to breast care with mobile screenings and AI
Healthcare Perspectives
21
Improving access to breast care with mobile screenings and AI
0:000:00
0:00
Learn about what breast cancer screening entails and the barriers stopping women from being screened. You’ll also find out about mobile mammography trucks and the problems they are solving. Additionally, you’ll hear about the role that artificial intelligence (AI) can play in improving the diagnostic process.

Individuelle Behandlung

<p>Optimale Ergebnisse bei Brustkrebs hängen von einer rechtzeitigen Diagnose ab, gefolgt von einem organisierten, multidisziplinären Ansatz zur individuellen Behandlung. Nach den <a href="https://www.medmuseum.siemens-healthineers.com/de/museumsgeschichten/mammographie-geschichte" target="_blank">ersten Pionieren auf dem Gebiet der Brustkrebsbekämpfung</a> hat sich Siemens Healthineers bis heute dem Kampf gegen diese Krankheit verschrieben. Angefangen mit dem ersten Mammographie System im Jahr 1972 haben weitere wichtige Entwicklungen wie die Tomosynthese, aber auch die MRT der Brust und spezielle Ultraschalllösungen dazu beigetragen, dass wir Wege zur Früherkennung von Krebs und zu einer personalisierten Behandlung anbieten können.&nbsp;<br><br>Mit dem Ziel, die klinische Entscheidungsfindung über den gesamten Behandlungspfad hinweg zu unterstützen, umfasst unser Portfolio bildgebende Technologien, die ein Höchstmaß an Genauigkeit für das Screening, aber auch für die Diagnostik, Krankheitscharakterisierung und Behandlung bieten. Neu aufkommende digitale Technologien ergänzen und verbessern diese Angebote, um Entscheidungen zu erleichtern und die Versorgung präziser und effizienter zu gestalten.</p>
Ein bildgebendes Verfahren, in dem das Brustgewebe mit niedrig dosierten Röntgenstrahlen abgebildet wird. In der Mammografie werden Veränderungen sichtbar, die noch nicht ertastbar sind. Dazu zählen Knoten ebenso wie Kalziumablagerungen oder Zysten.
Breast cancer pathway circle

Christian Weissenberger

Untersuchungen und Behandlungen werden im Zuge des technischen Fortschritts immer schonender. Beispiele dafür sind die patientenorientierte Entwicklung der Systeme, die die Untersuchung so angenehm wie möglich machen sollen, die immer feinere bildgebende Diagnostik sowie gezielte, minimalinvasive Eingriffe.
Ein bildgebendes Verfahren, in dem das Brustgewebe mit niedrig dosierten Röntgenstrahlen abgebildet wird. In der Mammografie werden Veränderungen sichtbar, die noch nicht ertastbar sind. Dazu zählen Knoten ebenso wie Kalziumablagerungen oder Zysten.
<p>Die <a href="Mammographie">Mammographie</a> ist dabei die effizienteste Methode und effektiver als das Abtasten der Brust. Experten gehen davon aus, dass die durchschnittliche Größe eines Knotens, den Frauen durch Selbstuntersuchung entdecken können, ca. 2 cm beträgt, wohingegen bei einem Mammographie Screening bereits Tumore im Millimeterbereich entdeckt werden können.</p>
Ein bildgebendes Verfahren, bei dem niederenergetische Röntgenstrahlen zur Darstellung des Brustgewebes verwendet werden. Die Mammografie macht Veränderungen sichtbar, die durch Abtasten noch nicht entdeckt werden können. Dazu gehören Knoten ebenso wie Kalkablagerungen und Zysten.
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie die moderne Mammographie heute eingesetzt wird, um die Ergebnisse für eine Diagnose zu verbessern.
Varian und Siemens Healthineers haben sich zum Ziel gesetzt, alle Aspekte der Versorgung miteinander zu verbinden, um eine Welt ohne Angst vor dem Krebs zu schaffen. Intelligent Cancer Care™ steht für integrierte, vernetzte Versorgungspfade, die darauf ausgelegt sind, die Effizienz zu steigern und eine erstklassige Behandlung entlang des Krebskontinuums zu liefern, um die Wirkung dort zu erhöhen, wo es am wichtigsten ist: bei den Patient*innen.
Um den Patienten zu helfen, sich auf den Kampf vorzubereiten, gibt Varian einen kurzen Überblick darüber, was sie während der Behandlung mit Strahlentherapie und Radiochirurgie erwarten könnte.
Breast cancer treatment with VARIAN

Alexander Büttner

Das Brustzentrum Südbaden in Freiburg bietet Brustkrebspatientinnen nicht nur modernste Diagnostik und Therapie mit Hightech-Geräten von Siemens Healthineers. Es begleitet Frauen mit Brustkrebs auch mit speziellen Dienstleistungen von der Entdeckung bis zur Genesung.
Dr. Christian Weissenberger vom Brustzentrum Südbaden wirft einen Blick in die Zukunft. Er ist der Meinung, dass die Strahlentherapie auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil der Brusttherapie sein wird und dass sie sich weiterentwickeln wird, um noch präziser zu werden.

Wie Sie stark  bleiben


Portrait of Dany Michalski

<p>Wie lange muss ich mich einer Strahlenbehandlung unterziehen? Ist die Strahlenbehandlung schmerzhaft oder unangenehm? Werde ich im Behandlungsraum allein sein? Als Krebspatient*in hat man viele Fragen, und Unsicherheit kann entstehen, wenn Antworten auf sich warten lassen. Nur wenn wir uns Wissen aneignen, können wir zuversichtlich mit der Krankheit umgehen. Unsere Kollegen bei Varian versorgen Sie mit Informationen und Antworten auf Ihre dringendsten Fragen.
Es ist wichtig, während der Behandlung und Genesung psychisch gesund zu bleiben. Und das, was Sie wissen, kann den Unterschied ausmachen. Eine der besten Möglichkeiten, etwas über die Behandlung zu erfahren, sind die Geschichten derer, die sie aus erster Hand erlebt haben. Wir laden Sie ein, sich unsere Patientinnengeschichten anzusehen.