Press release

Siemens Healthineers startet mit starkem Wachstum ins neue Geschäftsjahr – Ausblick bestätigt

Veröffentlicht am 3. Februar 2020
<p>Die Siemens Healthineers AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene 1. Quartal des Geschäftsjahres 2020 bekannt.</p><p><b>Q1 Geschäftsjahr 2020</b></p><ul><li>Umsatzwachstum von 5,5% auf vergleichbarer Basis – starke Entwicklung bei Imaging mit Zuwachs von 6,7% und sehr stark bei Advanced Therapies mit Steigerung von 9,5%</li><li>Equipment Book-to-Bill Verhältnis von 1,2, das siebte Quartal in Folge mit Book-to-Bill Verhältnis &gt;1</li><li>Bereinigte EBIT-Marge mit 13,5% unter Vorjahr, beeinträchtigt durch einen vorübergehenden Rückgang bei Imaging und die angekündigte Margenentwicklung bei Diagnostics</li><li>Bereinigtes unverwässertes Ergebnis je Aktie bei 0,35 Euro</li><li>Free Cashflow mit 244 Millionen Euro signifikant über Vorjahr</li><li>Ausblick für Geschäftsjahr 2020 bestätigt</li></ul><p><b>Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender der Siemens Healthineers AG:</b><br><i>»Wir sind mit einem wachstumsintensiven ersten Quartal in das neue Geschäftsjahr und in die Upgrading-Phase unserer Strategie 2025 gestartet. Die Profitabilität war durch temporäre Effekte gedämpft. Die jüngsten Gewinne von Großaufträgen unter-streichen, dass wir mehr denn je der bevorzugte Partner für ein effizientes und hochwertiges Gesundheitswesen sind. Vor dem Hintergrund unserer sehr starken Auftragslage sind wir für die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres zuversichtlich.«</i></p>

Siemens Healthineers 2020 DE

Siemens Healthineers AG (gelistet in Frankfurt a.M. unter SHL) hat den Anspruch, das Gesundheitswesen der Zukunft zu gestalten. Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt es mittels seiner Regionalgesellschaften Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio kontinuierlich weiter, mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese neuen Anwendungen werden das Unternehmen in der In-vitro-Diagnostik, der bildgestützten Therapie und der In-vivo-Diagnostik weiter stärken. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro.